This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:用于正确原理图的新数据表

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177503/pga2500-new-datasheet-for-right-schematic

器件型号:PGA2500

大家好、

我在  PGA2500中有一个客户设计、发现 原理图 是错误的。

那么、我们是否有最新版本的正确版本?

引脚配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:  

    数据表中的引脚配置和引脚说明显示了 PG2500的正确引脚分配。 您可以参考这些以获得准确的引脚信息。

      

    感谢您指出图6中的错误、当引脚18和19应该被标记为"VA+"时、它们似乎被错误地标记为"VA-"。 但是、引脚编号、接线和组件都是准确的、您可以看到它们已正确地将 VA+连接到引脚18和19。  

    我将联系出版团队、但可能需要一段时间才能更新文档。 在发布更正之前、您可以继续参考图6以了解基本电路配置、因为 PGA2500的引脚18和19实际上是 VA+。

    谢谢、

    扎赫