This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:立体声单端求和

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1, TPA2010D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723455/tpa2015d1-stereo-single-ended-summing

器件型号:TPA2015D1
主题中讨论的其他器件: TPA2010D1

您好、音频团队、

我的客户询问如何将左右单端信号相加至 TPA2015D1的差分输入端口。

我检查了 TPA2010D1的数据表、其中包含有关求和立体声单端信号的应用手册。

区别在于 TPA2015D1根据增益设置集成了三种输入电阻。

我的客户是否可以使用以下电路向左和向右求和(IN-)?

什么是 其他端口(IN+)的正确端接?

谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    该电路可以对两个信号求和。 我认为您可以省略电阻器、以避免内部增益问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师