This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:数据表声称支持192kHz、但 tLRCP 最小值为10us (100kHz)而非5.20833us (192kHz)。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707555/pcm1863-datasheet-claims-192khz-supported-but-tlrcp-minimum-is-10us-100khz-not-5-20833us-192khz

器件型号:PCM1863
尽管数据表( www.ti.com/.../slas831d.pdf )在第一页(以及许多其他页面)声称支持192kHz,但表7.11和7.12显示最小 tLRCP (LR 时钟周期)为10微秒,这意味着最大采样频率为100kHz,而不是192kHz (192kHz 时、tLRCP 最小值需要为5.20833us)。
由于数据表中的几个位置显示了192kHz 的配置、包括您所需的所有 PLL 设置、用户可以假定它专门用于在所有 ADC 上支持192kHz。
也许最令人不安的是、最大192kHz 采样率只针对 第13页的性能表中的次级 ADC 指定。  显然未列出两个主要 ADC 的最大采样率、这些 ADC 的所有参数都在 fs = 48kHz 时给出。

假设数据表中没有主要错误、这似乎意味着只有次级 ADC 能够以192kHz 的频率运行、并且我们可以发送数据的最大速率以100kHz 的频率进行采样。  

但是、我希望使用2个24位和192kHz 的主 ADC、并将其通过 I2S 总线发送出去。  这真的是可能的吗?  还是仅支持192kHz 的次级 ADC?  如果是、两个主要 ADC 的最大采样率是多少?

我希望表7.11和7.12中的 tLRCP 10us 限制是一个错误、并且主 ADC 实际上支持192kHz、但到目前为止、我在 TI 的网站上没有找到任何明确的数据来明确地澄清这些信息。   
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM186x 系列音频 ADC 实际上在所有 ADC 上都支持高达192KHz 的采样率。  最小 LRCK 周期的规格不正确、应为5ns。 我们会将其添加到下一版数据表所需的更改中。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Diego!

    我想你的意思是5us、而不是5ns 的 tLRCK 最小值、但我得到了你的点!

    Cynthia