This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [ALMUS]产品推荐请求

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173185/almus-request-for-product-recommendation

主题中讨论的其他器件:TAS2781

大家好、TI 支持团队

我收到了一位客户关于属于以下模块的产品的建议查询。

应用程序是 USB 耳机或 TWS。

如果有一个 DAC 可以分为低频/高频、如下所示、请推荐。

如果不是 DAC、请推荐音频编解码器。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题:

    • 您是否正在寻找 USB 音频转换器器件或将其连接到主机处理器?
    • 绿色块、这些输入吗?  
    • 您是指低音扬声器和高音扬声器应用吗?
    • 您能否详细说明"分离为低/高电平"、您是说器件会自动将输入信号分离为低电平还是高电平?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pdjuandi

    我将按如下所示回答。

    您是否正在寻找 USB 音频转换器器件或将其连接到主机处理器?

    =>绿色块的前面接收通过 USB 音频转换器或蓝牙接收的音频信号。

    绿色块、这些输入吗?

    =>这是一个输入。

    您是指低音扬声器和高音扬声器应用吗?

    =>这是一种适用于电动摩托车等的音频产品 您的理解是正确的。

    您能否详细说明"分离为低/高电平"、您是说器件会自动将输入信号分离为低电平还是高电平?

    =>我正在寻找一种能够为输入信号自动分离的解决方案。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 编解码器还是仅需要 DAC/音频放大器?

    我们的 USB 器件不支持信号分离、但我们有 TAS2781等音频放大器、可用于分离低电平和高电平、但具有 I2S 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pdjuandi

    它不在寻找 USB 设备。

    实际上、输入信号通过 USB 转换器 IC 输入到 I2S 和模拟信号。

    I2S 和模拟输入信号分为低频和高频、我们正在寻找能够输出的产品。

    您提到的 TAS2781产品是 I2S 输入、看起来像一个通道输出。

    已确认它不适合正在审查的 Audio senario。

    如前所述、是否有任何产品可以将 I2S 或模拟输入信号分离为低频/高频并输出信号?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 不在办公室、因此请耐心等待、因为回复会延迟。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 、数字 I2S 输入是否  仅包含低频、模拟输入 是否包含高频、或者它们是否混合;两个输入中的高低?

    如果第一个假设正确、您能否将 I2S 发送到驱动低频扬声器的输出端以及将高频直接发送到高频输出端的模拟器件?