This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:PDM 时钟配置

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178327/tlv320adc5140-pdm-clock-configuration

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、

我将在下面转交我们客户的问题之一、 您能否提供 一些技术支持

使用的软件/工具:PPC3
现在、我们将 TLV320ADC5140 用作从器件。 主器件提供44.1kHz 的 TDM 采样率。 如何使用 连接 8个数字麦克风的 TLV320ADC5140配置 PDM 时钟频率? PDM 时钟 和 PCM 时钟之间的关系是什么? 我们期待收到您的回复!

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    很抱歉、ADC 专家将继续进行线程采样

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用 PPC3设置8个多指标类集调查?

    2如下图(图2)所示、PDM 麦克风可与公共 PDM 时钟一同馈送。

    通常、PDM 时钟是采样率的倍数。(fs)。请参阅数据表中的片段

    FIG2

    PDM 数据是一个单输出、随着值的增加、它具有多于1的值、然后为零。 芯片中的解码机制将其转换为 PCM 数据