This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:时钟抖动抗扰度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176564/pcm1820-clock-jitter-immunity

部件号:PCM1820

我们计划在接收数字音频输入的产品上使用 PCM1820、此时钟从此输入恢复。  恢复的时钟可能具有高达5.5ns 的抖动。  这会影响音频性能、还是集成的低抖动 PLL 会对此进行校正。  如果抖动过大、最大可接受量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在星期一答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 PCM1820从 具有抖动的源接收 BCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  因此、我们将接收需要恢复时钟源的数字音频。  该恢复时钟将用于 PCM1820。  由于许多因素、恢复的时钟可能具有5.5ns 的最大抖动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我建议在您的设置中尝试的内容。

    您的 BCLK 是什么?

    BCK /LRCK 比率通常是实时测量以配置内部时钟。  

    在 BCLK 为高电平的情况下(例如24.578MHz),增加5ns 的时间将导致时钟变为22Mhz。 自动电路正在寻找一个 BCLK/LRCK 比率来进行内部决策。 它看起来高于18MHz、因此可能不会做出错误的决策。

    另一方面、允许的最高 BCLK 频率为25MHz、5ns 抖动会使其超过25MHz。

    必须 在实际系统中检查抖动随 Tim 的变化及其对行为的影响。

    我认为、如果您选择低 BCLK 频率、例如12.288Mhz 5ns 抖动、抖动将更好。

    此时、这是我可以提供的最佳答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay!  您是否知道抖动是否会由于采样率抖动而影响音频?  或者低抖动 PLL 是否消除了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用中的 BCLK 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.072 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我认为5ns 抖动是 BCLK 时间的一小部分、不应导致问题