您好!
TLV320DAC3100IRHBT 从模式下的上升时间/下降时间有何含义?
数据表显示为4ns (max)。
如果上升时间超过4ns、是否为 NG?
微控制器侧的 I2S TR/TF 输出规格为25ns (最大值)。 我应该怎么做?
此致、
DDDOOR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TLV320DAC3100IRHBT 从模式下的上升时间/下降时间有何含义?
数据表显示为4ns (max)。
如果上升时间超过4ns、是否为 NG?
微控制器侧的 I2S TR/TF 输出规格为25ns (最大值)。 我应该怎么做?
此致、
DDDOOR
您好!
数据表 第4.8节中提到的上升和下降时间取决于 BCLK 频率。 这些最长时间可确保 I2S 协议正确无误。 时间由以下表达式确定:
- Trise < 10% Ton
- Tfall < 10% Toff
如果 TR (max)= 4ns 且 TF (max)= 4ns、则在 BCLK = 12.5MHz (Ton = Toff = 1/(2 x 12.5MHz)= 40ns 时计算出这些值。 因此、如果 BCLK 频率较低、则可以放宽该值。
您好,DDDOOR,
数据表中未明确说明 BCLK 的上升和下降时间。 TR/TF 基于 IC 可支持的最高时钟频率、数据表 TR/TF 基于最大 CLCK 频率(12.5MHz)、这就是定义4ns 的原因。 如果提供的最高时钟频率(通常为 MCLK 或 BCLK)比最大时钟频率慢、则 tr/TF 可能更慢。
在 BCLK=256kHz 时、 Ton = Toff = 1/(2 x 256kHz)= 1953ns => tr/tf (max)< 10% Ton/off = 195.3ns。
借助25ns tr/TF、您的微控制器可以满足此条件。
此致、