This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:电流消耗过高-/MUTE 悬空

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/728394/tpa6139a2-too-high-current-consumption---mute-floating

器件型号:TPA6139A2

尊敬的所有人:

在使用 TPA6139A2的设计中、我注意到该器件变得过热。 测量5V 电源(通过5V 至3V3线性稳压器供电的 TPA6139A2)的电流消耗、我注意到它的电流可疑(~330mA)、并且不会发出信号(未施加负载)。

然后、我意识到、我一直使/mute 输入悬空。 直接将 /MUTE 连接到 GND 会稳定地降低电流、但仍处于相当高的电平(~150mA)。 但是、将/MUTE 设置为3V3不会输出任何信号。

然后、回到/MUTE 并连接到 GND、我插入了耳机、电流消耗非常高(>1A)、以至于线性5V 至3V3稳压器被完全损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    欢迎使用 e2e。
    建议将/MUTE 引脚设置为定义的状态。 对于任何具有启用或静音控制的器件、建议使用此功能。
    连接缺失可能会影响电流消耗。 但是、当负载连接且/MUTE 连接到 GND 时、电流消耗不会增加。

    关于原理图、我注意到 VSS 直接连接到 GND。 这是不正确的。 您应该在 VSS 与 GND 之间放置一个去耦1uF 电容器。 您的 VSS 电流连接实际上是从内部电荷泵输出到 GND 的短路、这可能会导致电流消耗增加。
    我建议添加此电容器、如果可能、请使用新 IC 重试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    感谢您的快速回复。 显然、VSS 处缺少电容器是我遇到问题的一个好原因。

    尝试一下、并在解决问题时进行报告。

    此致、

    Jaime Aranguren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用全新器件在引脚5 (VSS)和 GND 之间安装了1uF 电容、还更换了5V 至3V3 LDO;行为不同、但未成功。

    - LDO 再次被完全破坏。
    TPA6139A2没有任何变化。

    当然、我的设计确实有一些不好的地方(可能是耳机驱动器选择?)、下一步是尝试使用 PCB 适配器的试验电路板、以获得更大的自由度和更快的试验迭代速度。

    此致、

    Jaime Aranguren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    您是否有机会分享您的布局以供审核? 原理图中的器件显然连接正确、这是很奇怪的、但一定会有问题。
    如果您不想将设计文件上传到论坛、可以将其发送到 ivan.salazar@ti.com。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您的优惠、我刚刚向您发送了布局 PDF 和一些图片到您的电子邮件中。

    此致、

    Jaime Aranguren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    谢谢、我将通过回复您的电子邮件在论坛外处理此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的离线审核。 我要说,这部分的困难和不稳定给我留下了深刻的印象。 简直是灾难,我真的很失望。

    我使用原型板上的组件制作了一个原型。 一开始还可以、我可以看到它在工作(没有负载)。 这意味着、我的接线很好、我很高兴、认为问题已经解决。

    运行几分钟后、输出信号开始以伪波下降。 但是、输入信号和电源始终如一地稳定可靠且无噪声... 但产出仍在消失片刻。 直到他们突然完全消失。

    下电上电、添加33欧姆负载、使用2欧姆电阻器对1uF 电容器放电(当然断电)、在输出端添加68欧姆串联电阻器... 没有什么帮助。

    设备没有变热、没有爆炸、没有烟雾... 根本不起作用!!! 但是、我注意到电流消耗上升到~100mA、而最初(工作时)低于10mA。

    我唯一可以怀疑的是电荷泵电容器的规格。 唯一需要说明的是"低 ESR"和最小1uF、这也是 EVM 上使用的值。 ESR 有多低就足够低?

    对于该电容器、很难找到 ESR 较低的1uF 电容器、您可以推荐器件吗?

    我目前正在使用 CT4-0805Y105M250A1T。 我可以在本地快速获取用于实验的其他可能部件包括:

    • CT4-0805Y105M500A1
    • CT4-0805Y105M250A1
    • 453382
    • 330C105M5U5TA+(Kemet)
    • C330C105K5R5TA7317+(Kemet)


    您推荐哪一个?为什么?

    然而,设计这样一个不稳定的运算放大器实在是太冒险了。 或者、您是否有建议让它变得坚如磐石?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    您可以尝试使用 EVM 中的组件值。 您还可以尝试使用 EVM 本身作为实例应用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。