尊敬的所有人:
在使用 TPA6139A2的设计中、我注意到该器件变得过热。 测量5V 电源(通过5V 至3V3线性稳压器供电的 TPA6139A2)的电流消耗、我注意到它的电流可疑(~330mA)、并且不会发出信号(未施加负载)。
然后、我意识到、我一直使/mute 输入悬空。 直接将 /MUTE 连接到 GND 会稳定地降低电流、但仍处于相当高的电平(~150mA)。 但是、将/MUTE 设置为3V3不会输出任何信号。
然后、回到/MUTE 并连接到 GND、我插入了耳机、电流消耗非常高(>1A)、以至于线性5V 至3V3稳压器被完全损坏。
- 是否可以将输入悬空作为此类错误行为的原因?
- 是否有人可以查看我的原理图、发现任何错误或提供一些建议? (请忘记 x16、它只是用于测量)
- 是否有其他人遇到过此类问题?
- 考虑 到 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/596843上报告的所有问题、