This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:连接至19.2MHz I2S 总线

Guru**** 2446730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721628/tas2770-interfacing-to-19-2mhz-i2s-bus

器件型号:TAS2770

您好!

我想将 TAS2770 TDM 端口连接到以19.2MHz 运行的 I2S 总线、即48 KHz 帧速率下每插槽25位。  我正在使用的 I2S 总线只能是主器件。

 TAS2770是否支持此插槽配置?

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    根据器件规格、SBCLK 可高达27.1MHz
    此外、器件数据表中还提供了更多信息。 在专门讨论 TDM 时、您可以查看第8.4.2节
    约为字长、25位是一个奇数设置。 该器件支持16、20、24和32位。 也许您可以选择32位并对未使用的位执行填充。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我要将 TAS2770连接到的器 件是一个上板(www.up-board.org/.../)、由于它由19.2MHz 时钟驱动、它目前只能在25位时隙中提供16位。

    我看过第8.4.2节、但希望它也能通过告诉 TAS2770忽略最后9位(例如可编程填充)来支持25位时隙。

    我正在附加 PCM 信号的屏幕截图、以便更清楚地了解具体情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    我需要仔细检查器件是否能够在这种非传统时钟情况下运行。
    您可能可以尝试将器件设置为 RX_SLEN = 24位或32位和 RX_WLEN = 16位、并评估性能。 此外、如果性能受到额外位的影响、则尝试使用 RX_OFFSET 进行补偿。
    我将尝试为此设置测试、并在今天晚些时候或下周初为您提供更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ivan、 那将会很棒! 非常感谢 Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、在测试完成后、器件无法承受 SBCLK 中的额外位使用建议的设置、我尝试了 RX_SLEN = 24和32位以及不同的 RX_OFFSET 值。
    每帧 SBCLK 上应该有16、24或32位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的确认。

    此致、

    Paul