This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:推荐的电源设计- SLOU293设计似乎不再可用

Guru**** 2446680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721908/tpa3255-recommended-power-supply-design---slou293-design-not-does-not-seems-accessible-anymore

器件型号:TPA3255

您好!

我已经看到"基于 TAS5630TAS5631的适用于 AVR 放大 器的600W 隔离式 PFC 电源"(SLOU293)是 TPA3255的推荐设计、但我在 TI 网站上再也找不到它:链接不工作、搜索也找不到它(似乎)。

设计是否已被弃用? 它是否被另一个设计所取代?

实际上、目标是2xTAS3251、36V 输入 、以实现 4至6个通道。

此致、

JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了更清楚地说明这一点、我正在查看合适电源的设计指南、其中考虑了峰值功率因数、并并行提供所需的峰值功率。 这特定于音频应用、在一个要求更高恒定速率的世界中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么要采用此设计、但这里是它的 PDF。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/slou293c.pdf

    此致、

    -Adam

    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    我将学习该文档。

    您是否了解 TPA32xx 范围放大器(理想情况下在200-300W 范围内)的最新参考/高级设计、该设计具有足够的平均功率和足够的峰值功率(如600W 设计)?

    此致、

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但此时、PDS 团队可能无法提供帮助。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的反馈、

    浏览其他 TI 文档时、我发现此设计非常适合: www.ti.com/.../PMP10215

    此电源模块生成所有电压、以提供 D 类音频放大器。 主输出电压为36V、可提供200W 的连续功率和840W 的峰值功率。

    此致、

    JM