This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221电源建议

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738488/tpa3221-tpa3221-power-supply-recommendations

器件型号:TPA3221

嗨、大家好、

我正在 为 TPA3221的8欧姆扬声器构建2个 PBTL 单声道放大器 、我有几个问题要问、大家好:

  1. 鉴于我不打算使用 TPA3221的内部 LDO、而是由240V 电源供电、您建议使用哪种电源解决方案?
  2. 在我想要接近最大输出功率的情况下、哪种工作电压是最佳的?  
  3. 我想使用 LM1972 进行数字音量控制、我是否需要在衰减器和功率放大器之间使用缓冲器/前置放大器?

此致、

Håkon H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈肯

    我们通常依靠 TI 的电源设计服务团队来获得这样的帮助。 如果您有兴趣、我可以让您与他们联系。
    2.我会使用30V 数据表中推荐的典型值。
    TPA3221具有内置的输入缓冲功能、可消除对前端缓冲器/运算放大器的需求、因此您无需使用这些缓冲器/运算放大器。 该器件具有可选输入增益、并支持差分或单端输入。

    这是一次性项目还是将要生产的产品?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 我将转到"PSU 论坛"部分。
    2. 谢谢你。 我猜我还需要5V 电压来为 FET 栅极供电。
    3. 非常感谢!
    4. 现在这是一个一次性项目。 我会为办公室的员工做一些事情。 它更多地是对 TPA3xxx 系列的研究。  
    5. Altium 组件、封装和3D 模型是否可用? 自 2014年以来、相关 Altium 库似乎尚未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈肯

    如果您不打算使用内部5V LDO、则需要从外部提供该 LDO。 不过、我还是建议使用它。

    让我检查一下 Altium 封装等。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈肯

    以下是我们为器件提供的文件: www.ti.com/.../pinout-quality

    它们应该在 Altium 中可用。

    此致、

    -Adam