Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3221 嗨、大家好、
我正在 为 TPA3221的8欧姆扬声器构建2个 PBTL 单声道放大器 、我有几个问题要问、大家好:
- 鉴于我不打算使用 TPA3221的内部 LDO、而是由240V 电源供电、您建议使用哪种电源解决方案?
- 在我想要接近最大输出功率的情况下、哪种工作电压是最佳的?
- 我想使用 LM1972 进行数字音量控制、我是否需要在衰减器和功率放大器之间使用缓冲器/前置放大器?
此致、
Håkon H.