Other Parts Discussed in Thread: TAS5715EVM, TAS5715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5715EVM 主题中讨论的其他器件: TAS5715
TAS5715EVM 评估 模块我们购买了此模块并根据 TI 说明手册进行安装。 但它总是有问题。
它显示了一个读数据 "00"、应为"6C"。
2.我们已经在4台笔记本电脑(3Win 7 1Win XP)中尝试过,并且我们还更改了 USB 电缆以尝试连接。 情况相同。
3.安装驱动程序后,计算机硬件连接显示为“未知”,并连接了“模块”。
请帮助您分析问题以及如何解决问题。谢谢!