This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:PVDD 电容器配置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735395/tpa3220-configuration-of-pvdd-capacitor

器件型号:TPA3220

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPA3220并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

 在数据表 P24图44中、 在单声道 BTL 配置中、我们设计了一个单声道4 Ω 且瞬时最大10W 额定功率为5W 的电路

根据 p16 9.2功能方框图、每个通道的 H 桥电源是独立的、  

(1)是否只需将 OUT1通道的 PVDD 端子(引脚37、38、39)连接到电解电容器和陶瓷?

不使用时、是否无需将电容器连接到 OUT2通道?

这些是正确的吗?

(2)不使用时、是否需要为 OUT 2通道的 PVDD (引脚30、31、32)供电?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    需要为所有 PVDD 引脚提供 PVDD、并将大容量电容连接到所有 PVDD 引脚。 器件欠压保护要求这样做。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    客户了解您的建议、当未使用的通道供电时、它没有上电。

    所以、他还有一个问题、请您提出建议。

    --

    PVDD 未使用通道 OUTB 的最小电容值是多少。

    他想使用22uF、可以使用吗?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    客户可以将所有 PVDD 线路连接在一起、并为所有 PVDD 线路使用同一个大容量电容器。 如果该通道未使用、它们可以使用22uF 的小电容。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我知道22uF 可用于未使用的通道。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我的客户还有一个问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    很抱歉、我错误地发送了一条消息。

    我的客户还有一个问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --
    1μF μ F 电容器也连接到 PVDD。

    μF 未 μF 的通道、是否可以设置0.1 μ F 而不是1 μ F?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinchi、

    很难说、因为我们从未使用过这样的器件。

    请尝试一下、看看它是否适合您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我认为没有问题、因为 未使用的通道中没有太多的电流。

    是否存在故障的可能性?

    请告诉我您对此有何看法。

    感谢您的帮助和耐心。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    应该可以。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。

    我知道0.1uF 应该没有问题、但在 这种情况下、它没有经过测试。

    我将 分享这些信息并尝试进行合并。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    如果答案被接受、请单击按钮:"这解决了我的问题"。

    此致、

    -Adam