请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3220 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TPA3220并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
在数据表 P24图44中、 在单声道 BTL 配置中、我们设计了一个单声道4 Ω 且瞬时最大10W 额定功率为5W 的电路
根据 p16 9.2功能方框图、每个通道的 H 桥电源是独立的、
(1)是否只需将 OUT1通道的 PVDD 端子(引脚37、38、39)连接到电解电容器和陶瓷?
不使用时、是否无需将电容器连接到 OUT2通道?
这些是正确的吗?
(2)不使用时、是否需要为 OUT 2通道的 PVDD (引脚30、31、32)供电?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一