This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PPC3中 TAS5825音频格式支持的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737485/tas5825m-question-of-tas5825-audio-format-support-in-ppc3

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

我们支持客户生成 TAS5825 CFG 以支持16位左对齐格式。 在此音频模式下、我们可以通过 直接 I2C 或寄存器映射更新0x33 = 0x30来启动 TAS5825:

  




但是、我们发现 PPC3的系统集成页面不 会转储0x33数据。 我们 可以通过手动添加这两行来修改 CFG、但是 我们不知道插入它们的正确位置。 我们发现 、仅当我们将 LJ 数据添加到 CFG 的最后一行时、TAS5825才能正确解码 LJ 数据(请参阅返工前后附带的 CFG)。

--------
w 98 00 00
宽98 33 30
--------



e2e.ti.com/.../TAS5825_5F00_PPC3_5F00_Example_5F00_Before-Rework.cfg

e2e.ti.com/.../TAS5825_5F00_PPC3_5F00_LJ_5F00_Reworked.cfg

您是否会建议写入0x33 命令的正确位置。 很高兴更新 PPC3、 以正式支持数据格式选项。

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年10月16日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将研究这个问题、稍后再向您提问。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我认为在"w 98 03 03"行之前放置两个额外的命令更有意义。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy。

    非常感谢。 我们检查  了位置#1是否不起作用。 我们将根据您 的建议检查位置2、并尽快返回。
     

      

    陈耀恩
    2018年10月17日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的建议有效。 但是、我发现我们需要 在打开 LJ 信号之前写入 CFG、以便从 TAS5825获取正确的输出信号。



     如果在  发送 CFG 之前打开 LJ 信号、我们可能会得到不正确的信号(相移或高失真、如下面的示例所示)。 您是否会建议您对我 的调查的评论?




    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年1月8日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已经做了一些快速测试。 但是、我无法看到与您报告的问题相同的问题。

    基本上、即使我在通过 i2c 初始化 TAS5825M 器件之前打开信号、我也可以看到相同的波形。 您可以再次检查吗?

    Andy