This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1EVM:IOVDD 引脚上存在问题

Guru**** 2445680 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721672/tas2505-q1evm-issue-on-iovdd-pin

器件型号:TAS2505-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2505-Q1

大家好、

我的一位客户正在使用 TAS2505-Q1 EVM。 它们从外部5V 为 EVM 供电开始。 它们使用外部板载 LDO 为 AVDD 和 DVDD 1.8V 电源供电。 引脚设置为默认值。

现在问题是、他们看到 IOVdd 引脚上的电压为2.4V。 在 W13 (连接到2-3)和 W14连接的情况下、它们在 W13的引脚2和3上看到2.4V 电压。

 在移除 W14的情况下、它们可以看到 W14的 PIN2上为2.4V、而 W14的引脚1上为1.8V。 这意味着 IOVdd 引脚以某种方式提供2.4V 电压、这是不可预料的。

问题可能出在哪里? 您以前是否遇到过类似问题?  

您认为 IC 已经坏了吗?

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    我假设您使用的是商用器件 EVM (www.ti.com/.../tas2505evm)。 这是一个已知问题、很可能是由数字接口输入引脚上的反向电压引起的、这将在电路板的审查中得到解决。 没有用于这些线路的电平转换器、主机连接到3.3V 电源。
    对于 Q1器件 EVM (www.ti.com/.../TAS2505-Q1EVM)、应修复此问题。
    IOVDD = 1.8V 时、两个电路板中的任何一个(商用和 Q1)都完全正常工作

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢详细的解释。 在您的答复中、您在最后一条陈述中提到两个电路板都适用于 IOVDD=1.8V。 是1.8V 还是3.3V?
    此外、我还有另一个问题。 I2C 模块是否在该器件的 DVDD 或 IODVDD 上运行? 这是为了确认此器件是否支持 I2C 通信线路的3.3V 电平。

    此致、
    Praveen GD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、

    抱歉、对于拼写错误、应该是3.3V 而不是1.8V
    关于 I2C 电平、I/O 引脚基于 IOVDD、因此可支持高达3.3V 的电压

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ivan。