请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721672/tas2505-q1evm-issue-on-iovdd-pin
器件型号:TAS2505-Q1EVM主题中讨论的其他器件:TAS2505-Q1
大家好、
我的一位客户正在使用 TAS2505-Q1 EVM。 它们从外部5V 为 EVM 供电开始。 它们使用外部板载 LDO 为 AVDD 和 DVDD 1.8V 电源供电。 引脚设置为默认值。
现在问题是、他们看到 IOVdd 引脚上的电压为2.4V。 在 W13 (连接到2-3)和 W14连接的情况下、它们在 W13的引脚2和3上看到2.4V 电压。
在移除 W14的情况下、它们可以看到 W14的 PIN2上为2.4V、而 W14的引脚1上为1.8V。 这意味着 IOVdd 引脚以某种方式提供2.4V 电压、这是不可预料的。
问题可能出在哪里? 您以前是否遇到过类似问题?
您认为 IC 已经坏了吗?
此致、
Praveen GD