主题中讨论的其他器件: AIC111、 TLV320AIC3254、 TLV320AIC3262
大家好、
我想将此芯片用于语音应用、因此我需要数字化和播放频率300.3400 Hz。 数据表显示芯片适用于接收和传输该频率。
我想测试它的工作原理:ADC (麦克风输入)和 DAC (耳机输出)。
只需将第二次执行测试(DAC)置于 PCM 接口数据(300至3400Hz 的一个数字音调)并观察输出。
参见心肌病。
例如、我在 PCM_IN (PCM_CLK 2048000Hz、PCM_SYN 8000Hz)上生成了简单数据(数字正弦信号3000Hz)、并在 TLV 引脚 EAR2O 和 EAR1OP/N 上看到了信号输出
如您所见、没有理想的正弦值。
在 EAR 输出上有指数函数或充电/中断容量的阶跃
如您所见、高语音频率上存在失真。
寄存器为:
[0]9B [1]0B [2]40 [3]A0 [4]00 [5]00 [6]00 (MIC1选择、EAR1选择、线性模式、滤波器-关闭)
或 Reg [00]=0x99以选择 ARE2_OUT。
那是什么?
它是否正常?
我们之前使用的编解码器是上 个世纪生产的 TP3070、没有信号失真。