This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:在 TAS57X1和 PPC1.16 GUI 之间请求 TAS5755 DRC GUI 设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737856/tas5755m-asking-for-the-tas5755-drc-gui-setting-between-tas57x1-and-ppc1-16-gui

器件型号:TAS5755M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

大家好、
我的客户使用 TAS5755并通过 TAS5731 GUI 进行调优。
客户有疑问、为什么 TAS570x1和 PPC1.16上的相同 DRC 设置具有不同的结果输入/输出图表。
请告诉我哪一个是正确的吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sockt、
    在 PPC1.6中、DRC k 经过调整、起点固定-因此您可以看到增益曲线是倾斜的、不是水平的。 在 GDE GUI 中、k 是固定的、因此增益曲线在阈值之前处于水平状态。 它们使用不同的自适应方法。 请注意、PPC1.6是非常旧的 GUI、因此请勿使用它。 我们建议客户在评估/设计中使用 GDE。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    PPC1.16在0x51和0x21多路复用器上表现良好。 旧 GDE 调优不直观。
    GDE 在发布时间线中早于 PPC1.16。 或者您是说 TAS5755的其他 GDE?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    据我所知、PPC1.6 5731 GUI 仅支持 inputUSBBoard3、此版本的 EVM 不再可用。 当前 EVM 支持 GDE GUI。 我知道 PPC1.6 GUI 很好地显示了信号流(MUX)。 使用 GDE 进行编程时、请使用下图进行多路复用器设置。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    明白了。

    我发现 PPC1.16仍然可以通过将 SDA/SCL 从 PPC 主板跳到 TAS5755板来工作。

    您能否澄清哪张图是 DRC 图的正确图? 我标记了从客户方面提出的问题。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    这两种方法都不正确、但我们通常使用左侧方法-在输入振幅达到 THR 之前、增益是平坦的。
    此致、
    郑少文