主题中讨论的其他器件: TIDA-01470、 PCM1803
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、Diego 先生、
我们有2个关于 PCM1863的问题
1.对于单端输入连接,如 TIDA-01470中的示例设计, 当 VINL1/R1连接到 ADC1/2时,我必须将 VINL2/R2连接到 GND,还是只需将其悬空? 如果是这样,就像差分图一样。
2.对于 D/S 第12页中的 SNR、 它的典型值约为110dB 、而最小值为97dB (SE 将在4dB 下降低)、因此13db 变体。 与 PCM1803相比、 它的典型值约为103db 、最小值约为100db 、因此只有3dB 变体。 当对 SNR 或 dynanmic 范围有更多顾虑时、谁是赢家?
此致、
James J.