This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设置 TLV320AI3104的寄存器86时的噪声

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738940/noise-when-set-the-register-86-on-tlv320ai3104

您好!

我尝试配置 TLV320AI3104、我成功了、但当我在寄存器86上设置卷时、我会听到一点噪音(.wav 启动时会出现"poc")。 我的配置为:  

TLVSelectPage (0x00);
TLVWriteToRegister (0x07、0x08);
LVWriteToRegister (0x29、0x40);

TLVWriteToRegister (0x25、0x00);

TLVWriteToRegister (0x25、0x80);
TLVWriteToRegister (0x28、0x80);
TLVWriteToRegister (0x2B、32);
TLVWriteToRegister (0x52、0x00);
TLVWriteToRegister (0x56、0x09);

我哪里出了问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miriam、

    线路输出上没有杂音抑制功能。 (LEFT_LOP/M、RIGHT _LOP/M)。 当这些块通电时、将会出现一个弹出/点击。

    如果您不使用耳机输出、则可以改用它们。 这些输出确实具有杂音抑制功能。 此外、如果线路输出驱动放大器、则放大器可在输出上电时静音、而在线路输出完全上电时取消静音。

    此致、
    -Steve Wilson