请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我尝试配置 TLV320AI3104、我成功了、但当我在寄存器86上设置卷时、我会听到一点噪音(.wav 启动时会出现"poc")。 我的配置为:
TLVSelectPage (0x00);
TLVWriteToRegister (0x07、0x08);
LVWriteToRegister (0x29、0x40);
TLVWriteToRegister (0x25、0x00);
TLVWriteToRegister (0x25、0x80);
TLVWriteToRegister (0x28、0x80);
TLVWriteToRegister (0x2B、32);
TLVWriteToRegister (0x52、0x00);
TLVWriteToRegister (0x56、0x09);
我哪里出了问题? 谢谢