请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 对于共模电压如何影响 ADC 采样读数、我有点困惑。 我使用的 CM 输入电压为0.9V。 我的音频输入通过电容器进行交流耦合。 如果我的音频输入电压为零、ADC 输出的采样值是多少? 是0x0000吗? 还是由 CM 电压偏移? 由于某种原因、当我的音频输入信号被静音时、我看到样本在-64至-95之间徘徊。这对我来说意味着存在某种负偏移。 感谢指导。