This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:共模电压对 ADC 值的影响

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759173/tlv320aic3204-common-mode-voltage-effect-on-adc-values

器件型号:TLV320AIC3204

对于共模电压如何影响 ADC 采样读数、我有点困惑。 我使用的 CM 输入电压为0.9V。 我的音频输入通过电容器进行交流耦合。 如果我的音频输入电压为零、ADC 输出的采样值是多少? 是0x0000吗? 还是由 CM 电压偏移? 由于某种原因、当我的音频输入信号被静音时、我看到样本在-64至-95之间徘徊。这对我来说意味着存在某种负偏移。 感谢指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、

    当输入处于共模电压电平时、ADC 的预期输出为0x0000、如您的测试中所示。 需要考虑的一点是、如果 ADC 通电且输入信号为静音、则输出将反映本底噪声、获得0x0000值的唯一方法是使 ADC 静音。 我可以检查是否可以在我的 EVM 中复制相同的行为、但由于我们是在假日季、因此可以在下周之前进行测试。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师