主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104
大家好、
您能否帮助检查 aic3104的附加寄存器设置是否正常?
输入信号为16位、PCM 为8kHz、MCLK 为19.2MHz。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助检查 aic3104的附加寄存器设置是否正常?
输入信号为16位、PCM 为8kHz、MCLK 为19.2MHz。
谢谢!
铁氧、
请查看寄存器43和44的设置 、它们当前设置为使用值0x2F 进行编程 、尝试将它们设置为0x00。 此外、
寄存器47和65目前已设置为0xaF、 请尝试将它们设置为0x80以查看是否有用。 HPROUT 和 HPLOUT 均已加电并取消静音
TLV320AIC3104有一份出色的应用报告、称为 "轻松编程 TLV320AIC3104 " 、该文档非常有用。 请看一下。
我还使用寄存器创建了此功能方框图、 这在对该器件进行编程时非常有用。
此致、
-Steve Wilson
您好、Steve、
客户已相应地修改了寄存器64/65、但 HPROUT 仍无输出。 请检查随附的寄存器设置、谢谢!