This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:将 PPC1.16用于 TAS5624ADDVEVM

Guru**** 2448270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720180/tas5624addvevm-using-of-ppc1-16-for-tas5624addvevm

器件型号:TAS5624ADDVEVM

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 有关 TAS5624ADDVEVM 的 PPC1.16的使用情况。

他是一个不能识别 USB 的询问。
因此、我通过以下过程确认了它、但未以相同的方式识别 USB。

以下是固件的更新过程以及在此时显示屏幕时的捕获。
1.转至/DFU_driver 文件夹、手动安装 WIN 7 DFU 驱动程序
2.移除 A0跳线、断开连接到输入板的任何 EVM
3.向输入 USB 3板施加12V 电压。 然后将 USB 电缆从 Win 7 PC 连接到输入 USB 板。
4.启动 DFUTEST.EXE。                                                                                                                                                       5.单击"Program EVM"并浏览并选择 DFUEE.bin。

   

  

  

  在点击 OK 之前、将 A0跳线置于 ON 位置

  

  单击 OK (确定)。

6.恢复跳线后,单击 OK (确定)。

  然后、DFUTEST 程序将文件加载到 EPROM。

 

打开 USB-miniEVM0203_441KHZ.bin 文件。

块显示在10秒左右停止。

单击确定、关闭 DFU 测试屏幕并查看设备管理器、它在通用串行控制器中被识别为"未知设备"。

因此、请告诉我 该显示屏的原因以及如何识别 USB (固件)。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    在哪里可以找到上述步骤的说明? TAS5624EVM 用户指南第2.4节提供了有关如何启动电路板的说明。 具体而言、在施加12V 电源和 EVM PVDD 之前需要连接 USB:

    www.ti.com/.../slau376a.pdf

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我在 InputUSBBoard 3中发现错误。
    SCL 跳线短接至 GND。
    移除后、EVM 工作正常。
    但是、上述状态为 NewONE、并且在打开 EVM 时已经处于短路状态。

    在哪里可以找到上述步骤的说明?

    ⇒我以前在 E2E 中获得了它。

    此外、用户指南是对旧软件的解释、与 PPC 1不兼容。 16.

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe、

    那么问题现在已经解决了吗?

    此致、

    -Adam

    如果您的问题已得到解答、请单击"这已解决了我的问题"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam-San、

    此问题已解决。
    但是、正如我昨天所说的、
    但是、上述状态为新 EON、并且在打开 EVM 时已经处于短路状态。
    此外、《用户指南》不适用于 PPC 1.16。
    您是否计划对此进行修订?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与团队讨论这一问题。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    这已解决。

    此致、

    哈塞伯