Other Parts Discussed in Thread: TAS5624ADDVEVM
尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 有关 TAS5624ADDVEVM 的 PPC1.16的使用情况。
他是一个不能识别 USB 的询问。
因此、我通过以下过程确认了它、但未以相同的方式识别 USB。
以下是固件的更新过程以及在此时显示屏幕时的捕获。
1.转至/DFU_driver 文件夹、手动安装 WIN 7 DFU 驱动程序
2.移除 A0跳线、断开连接到输入板的任何 EVM
3.向输入 USB 3板施加12V 电压。 然后将 USB 电缆从 Win 7 PC 连接到输入 USB 板。
4.启动 DFUTEST.EXE。 5.单击"Program EVM"并浏览并选择 DFUEE.bin。
在点击 OK 之前、将 A0跳线置于 ON 位置
单击 OK (确定)。
6.恢复跳线后,单击 OK (确定)。
然后、DFUTEST 程序将文件加载到 EPROM。
打开 USB-miniEVM0203_441KHZ.bin 文件。
块显示在10秒左右停止。
单击确定、关闭 DFU 测试屏幕并查看设备管理器、它在通用串行控制器中被识别为"未知设备"。
因此、请告诉我 该显示屏的原因以及如何识别 USB (固件)。
此致、
哈塞伯