请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 大家好、
我一直在使用 PPC3来调优产品。 但是、我需要将该工具使用的 I2C 写入函数移植到微控制器。 最终目标是使我的微控制器能够写入与 PPC3正在写入的命令相同的所有命令。
我能够通过 PPC3中的"End System Integration (终端系统集成)"选项生成一个.h 文件。 但是,我无法理解代码的结构以及如何将该代码移植到微控制器 IDE。我不确定如何将联合体与寄存器阵列配合使用。 您能否帮助我更好地了解示例代码的流程、以及将示例文件移至我们的 IDE 的最佳方法是什么?
谢谢、
Brian Angiel