This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:需要有关 PPC3的.h 文件的帮助

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738531/tas5825m-need-help-understanding-h-file-from-ppc3

器件型号:TAS5825M

大家好、

我一直在使用 PPC3来调优产品。 但是、我需要将该工具使用的 I2C 写入函数移植到微控制器。 最终目标是使我的微控制器能够写入与 PPC3正在写入的命令相同的所有命令。  

我能够通过 PPC3中的"End System Integration (终端系统集成)"选项生成一个.h 文件。 但是,我无法理解代码的结构以及如何将该代码移植到微控制器 IDE。我不确定如何将联合体与寄存器阵列配合使用。 您能否帮助我更好地了解示例代码的流程、以及将示例文件移至我们的 IDE 的最佳方法是什么?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我可以与您分享一些示例代码。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已通过电子邮件向您发送了一些代码。

    Andy