This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104EVM-K 不能正常工作

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737642/tlv320aic3104evm-k-tlv320aic3104evm-k-doesn-t-work

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

您好!  

我正在使用 TLV320AIC3104评估模块和 USB 主板、无法使其正常工作。 当我使用 USB 电缆(在安装 USB-MODEVM 驱动程序之后)将电路板连接到 PC 时、它被识别为 USB 音频卡。

 

 

当我尝试使用此音频卡播放声音时、我无法使用耳机或扬声器听到任何声音。

如果我尝试使用其配置软件 TLV320AIC310xEVM-K 图形用户界面(GUI),我将始终获得“连接 USB”,尽管它已连接。

   

所有跳线均处于出厂默认状态。

 

我不明白为什么我 听不到任何东西。 有一些方法可以检查 TLV320AIC3104是否正常工作?

 

为什么会发生这些问题? USB-MODEVM 电路板似乎工作正常,但 TLV320AIC3104却不工作。

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gustavo、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    计算机似乎已正确检测到 EVM、因此问题可能与软件有关。 为了录制/回放来自 EVM 的音频、应对编解码器进行编程、因此应使用 GUI。 您是否尝试在兼容模式下运行 GUI?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我尝试在兼容模式下运行该应用程序、但始终会出现相同的错误"Connect USB"。

    有一些方法可以检查 TLV320AIC3104 是否正常工作? 使用一个毫米波表、我可以看到 TLV320AIC3104中的功率是正确的、是否有任何 LED 或测试点可用于检查 TLV320AIC3104 是否正常工作?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最后、它可以在 Windows 7 PC 中工作。

    现在、我想知道是否可以在电路板中保存配置。 当我使用 GUI 设置参数时、电路板工作正常、但当我复位时、电路板配置被移除。 有什么方法可以在非易失性存储器中设置配置?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gustavo、

    遗憾的是、无法在非易失性位置保存完整配置、应在每次加电后对 EVM 中的编解码器进行编程。 写入器件的寄存器使用命令行界面选项卡中的命令缓冲区进行记录、您可以将它们保存在脚本文件中、并在加电后使用工具加载。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师