This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3254:使用 TLV320AIC 音频编解码器在 ALSA 上播放多声

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738059/linux-tlv320aic3254-play-multi-sound-on-alsa-with-tlv320aic-audio-codec

器件型号:TLV320AIC3254

工具/软件:Linux

大家好、

我面临多声问题。 如果我使用 USB 音频卡、我将同时播放许多音频。

当我使用 TLV320AIC 音频编解码器作为 I2S 模式时。 我只能同时播放一个音频。

我尝试在"dmix "处配置 TLV320AIC 的类型、如下所示:

pcm.speaker{
  键入 dmix
  IPC_KEY 1024
  IPC_KEY_ADD_uid 0
  从属.PCM"硬件:0、0"

它可以播放多种声音。 但我需要使用 type 作为"plughw"、因为 bluealsa-aplay 不支持 dmix。 设备在 Bluealsa-aplay 运行时始终处于繁忙状态。

我正在设置 bluez-alsa 以通过蓝牙播放音频。  

谢谢、此致、

Hiep Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen、

    这似乎是与驱动程序操作相关的问题、我们可以帮助进行 AIC3254寄存器配置、但很遗憾、我们无法为驱动程序本身提供支持。

    也许论坛中的某个人可以分享他们的经验并提供解决方案。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您能给我一些配置驱动程序操作的建议吗?

    非常感谢、

    Hiep Nguyen