请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 工具/软件:Linux
大家好、
我面临多声问题。 如果我使用 USB 音频卡、我将同时播放许多音频。
当我使用 TLV320AIC 音频编解码器作为 I2S 模式时。 我只能同时播放一个音频。
我尝试在"dmix "处配置 TLV320AIC 的类型、如下所示:
pcm.speaker{
键入 dmix
IPC_KEY 1024
IPC_KEY_ADD_uid 0
从属.PCM"硬件:0、0"
}
它可以播放多种声音。 但我需要使用 type 作为"plughw"、因为 bluealsa-aplay 不支持 dmix。 设备在 Bluealsa-aplay 运行时始终处于繁忙状态。
我正在设置 bluez-alsa 以通过蓝牙播放音频。
谢谢、此致、
Hiep Nguyen