This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:放大器中的唱机级电路适合什么

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, OPA1642, OPA1652, OPA1688, OPA1662, OPA1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720162/opa1642-what-would-suit-my-phono-stage-circuit-in-my-amplifier

器件型号:OPA1642
主题中讨论的其他器件:OPA1612OPA1652OPA1688OPA1662OPA1602

您好!

我正在考虑更换放大器的相位中的旧 JRC 运算放大器。 NJM4560DX 似乎不是 FET 类型、但我认为像 OPA1642这样的 FET 类型适合该电路吗? 或者可能是 OPA1612、它与原始器件的 FET 不相同。

哪一个最适合唱机电路? 就噪声等而言、任何器件都比旧器件更好

谢谢你

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    在本例中、您可以使用几乎任何放大器。 在此设计中、Q101和 Q103在放大器上创建了低噪声 FET 前端、因此选择运算放大器时不应改变电源上的负载。 这些 FET 的噪声性能也将决定整个电路的噪声行为、因此可能不需要测量绝对最低噪声运算放大器。

    OPA1642或 OPA1688是此应用中 FET 或 CMOS 运算放大器的理想选择。 您还可以在此处将 OPA1652视为另一个选项。

    如果您希望使用双极输入运算放大器、我建议使用 OPA1662或 OPA1602。 OPA1612在这里当然可以使用、但在这个应用中它可能会过大、这是因为这个电路的噪声性能有可能被来自 FET 输入级的噪声所控制。

    由于所有这些选项仅在表面贴装封装中提供、您可能需要查看我们的 DIP 适配器 EVM、它可以将许多常见的 SMT 运算放大器封装调整为 DIP 插座: www.ti.com/.../dip-adapter-evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    使用2SK369的 FET 输入级无误是超低噪声! 在10mA 漏极电流下、2SK369显示的输入噪声电压仅为0.7nV/SQRT (Hz)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、这实际上是低输入噪声。 其中一些技术器件的噪声很低。

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、Kai、

    我意识到回顾我上面的回答、我的措辞有点不好。

    在这种情况下、由于电路的设计方式、运算放大器本身的电压和电流噪声实际上会出现在反馈环路内部、 因此、应通过运算放大器的环路增益本身进行校正(至少在运算放大器在高频下超出环路增益之前)。 从这个意义上讲、JFET 噪声将是电路总体噪声性能的主要因素、严格来说、选择一个超低噪声运算放大器也许没有必要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    进行解释。 OPA1642、OPA1612的电压将正常。 我还有 OPA1642。 我理解您在查看电路后所说的内容

    再次感谢你

    此致
    SA、