This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:TPA6211A1-Q1输出

Guru**** 2455300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738005/tpa6211a1-tpa6211a1-q1-output

器件型号:TPA6211A1

尊敬的 TI:
  TPA6211A1-Q1有2个问题、请帮助检查:
   1、GAIN= RF/Ri、 增益是否有限制?   可以实现多少次增益?

   2、如果输出引脚 串联一个电容44uF 、客户测试输出将衰减约30%、客户必须添加电容、适合的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1) 1)您可以设置任何增益、但应记住、如果设置较大的增益、输出信号可能会被削波、因为输出信号会超过电压轨、这会产生输出失真。 理想增益为2V/V
    2) 2)耦合电容器和负载构成高通滤波器、因此您可以使用更高的电容器值、以便滤波器仅衰减低频。 您可以参阅 耳机设备的产品文件夹 以查找另一种选择。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师