尊敬的团队:
您能就我的客户的以下问题提供建议吗:
我正在 ESL 中处理音频信号生成。
音频信号通过 I2S 接口从 i.MX6传输到编解码器 TLV320AIC3204。
我们接收到稳定且清晰的音频信号、但语音音量太弱。
我在数据手册中发现、可以将输出信号增加到更高的输出电压(从1.65V 到3.6V)。 这可以通过配置 Page-1、Reg.10来实现。
我将该寄存器配置更改为0x3B (b111011)。
最后、我没有看到输出信号有任何改善(放大)。
您能否告诉我、音频输出信号放大需要执行哪些步骤(寄存器配置、电压测试等)?
此致、
NIR