This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204配置建议

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756189/tlv320aic3204-tlv320aic3204-configuration-advise

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的团队:

您能就我的客户的以下问题提供建议吗:

我正在 ESL 中处理音频信号生成。

音频信号通过 I2S 接口从 i.MX6传输到编解码器 TLV320AIC3204。

我们接收到稳定且清晰的音频信号、但语音音量太弱。

我在数据手册中发现、可以将输出信号增加到更高的输出电压(从1.65V 到3.6V)。 这可以通过配置 Page-1、Reg.10来实现。

我将该寄存器配置更改为0x3B (b111011)。

最后、我没有看到输出信号有任何改善(放大)。

您能否告诉我、音频输出信号放大需要执行哪些步骤(寄存器配置、电压测试等)?

 

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nyr、

    更改编解码器的共模设置将允许输出驱动器具有更高的信号摆幅、但输出满量程电压是相同的、因此为了具有更高的输出电平、应在输出驱动器中应用增益。  您能否找到有关所用输出及其配置方式的更多详细信息? 您是否还可以建议增加所用输出驱动器的增益?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢你的帮助。

    目前、为了放大输出信号、我使用以下寄存器:

    页码#:注册号

    说明

    第0页:注册 65,第66条

    0x81..0x30

    音量控制(-63.5.+24dB)

    第1页:注册 16、reg 17.

    0x3A.0x1D

    增益控制 (-6.+29dB)

    第1页:注册 10.

    0x3B

    共模设置

     

    输出信号实际上开始变得更高。

    够了吗? 或者、我可能遗漏了一些用于输出信号放大的寄存器?

    对于在高信号电平上降低噪声、您是否有一些建议?

    再次感谢你。

    Alexander Shapirshtein

    软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您提到的寄存器用于增加耳机输出驱动器的增益、对于线路输出、您可以使用 第1页:reg。 18,第19条。 使用这些寄存器设置的增益应足以增加输出信号的增益以实现最大信号摆幅。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师