This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:计算增益

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758367/lm48511-calculate-gain

器件型号:LM48511

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

1.我们想检查 TI 是否有 D 类放大器包含立体声8 Ω/2W/5V? 因为我无法在 TI 网站上搜索

2.我们在 2W 单声道模式设计上使用 LM48511、原理图如下所示

因此,根据数据表,增益应等于 AVD=2*RF/Rin,对吧?  

如果我们使用 双路单端输入设计、如何计算增益? 相同 的 AVD= 2*RF/Rin

3.您能帮我们仔细检查原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    下面我将对您的问题进行评论:
    1.数字输入是否是一个选项? 我们有多个升压放大器、尽管其中大多数具有数字输入(I2S)。
    2.是的、增益计算是相同的、如果您要添加两个不同的源、则应考虑每个源的 Rin 值。 如果两者的 Rin 相同、则增益公式将完全相同。
    原理图看起来不错。 请记住、应将去耦电容器尽可能靠近 IC 放置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器