请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3256EVM-U 您好!
现在、默认情况下、EVM 板配置是主通道、我成功地将数据从 TLV 接收到 STM、但我不知道如何将 TLV 中的辅助通道配置为从通道
并将数据路由到 HP。
另 一个问题:
我在 第73页的 slau306a.pdf 上查看哪条线路用于配置次级侧、但我看到 BCLK、WCLK 和 DOUT (TI 的 DIN)只能是 S_CLK 或 GPIO、所以我需要3条线路、但只有2条?
您能帮我了解配置主器件或从器件需要更改哪些寄存器吗?
谢谢!!!