This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:I2S 主要和次要配置

Guru**** 2459830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758315/tlv320aic3256evm-u-i2s-primary-and-secondary-configuration

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U

您好!

我的系统如下所示:

现在、默认情况下、EVM 板配置是主通道、我成功地将数据从 TLV 接收到 STM、但我不知道如何将 TLV 中的辅助通道配置为从通道

并将数据路由到 HP。

另 一个问题:

我在 第73页的 slau306a.pdf 上查看哪条线路用于配置次级侧、但我看到 BCLK、WCLK 和 DOUT (TI 的 DIN)只能是 S_CLK 或 GPIO、所以我需要3条线路、但只有2条?

您能帮我了解配置主器件或从器件需要更改哪些寄存器吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    由于节假日、 我想告诉您、我们有关此问题的专家已不在办公室、他将在2019年1月2日之前回到办公室。 我们将在应用程序重新进入办公室后回答您的问题。

    节日快乐!


    此致、
    Ravi