请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 尊敬的社区:
在使用具有单个3.3V 电源轨的 TLV320AIC3254和内部 LDO 进行多项设计之后、我现在有 一个新设计、其中功耗(睡眠模式下) 是一个大问题。
在我的项目中、 TLV320AIC3254通过 I2S 连接到3.3V 系统。 因此、我计划将1.8V 电源轨与3.3V 电源轨结合使用、仅用于 IOVDD。
因此、我将具有:
IOVdd 3.3V
DVDD 1.8V
AVDD 1.8V
LDOIN 1.8V
此解决方案是否可行? 为了最大限度地降低功耗(小于1.5uA、如 SLAA557的2.9.1.2.2中所述) 当我将编解码器设置为睡眠模式或 通过 SLAA557的2.9.1.2.2中所述的设置时、我是否必须从外部禁用引脚6上的3.3V IOVDD、以便实现低功耗?