This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:1.8V 电源轨和3.3V I/O 电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737243/tlv320aic3254-power-with-1-8v-rail-and-3-3v-for-i-o

器件型号:TLV320AIC3254

尊敬的社区:

  在使用具有单个3.3V 电源轨的 TLV320AIC3254和内部 LDO 进行多项设计之后、我现在有 一个新设计、其中功耗(睡眠模式下) 是一个大问题。  

在我的项目中、 TLV320AIC3254通过 I2S 连接到3.3V 系统。 因此、我计划将1.8V 电源轨与3.3V 电源轨结合使用、仅用于 IOVDD。

因此、我将具有:

IOVdd 3.3V

DVDD 1.8V

AVDD 1.8V

LDOIN 1.8V

此解决方案是否可行? 为了最大限度地降低功耗(小于1.5uA、如 SLAA557的2.9.1.2.2中所述) 当我将编解码器设置为睡眠模式或 通过 SLAA557的2.9.1.2.2中所述的设置时、我是否必须从外部禁用引脚6上的3.3V IOVDD、以便实现低功耗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、百富勤、

    您提出的解决方案是可以接受的。 无需禁用 IOVDD 即可使器件进入睡眠模式、通常可以将 IOVDD 的功耗视为可忽略不计。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师