This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:PurePath DSP - 96kHz 平均频率至48kHz、可降低噪声

Guru**** 2536950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736556/tlv320adc3101-purepath-dsp---96khz-average-to-48khz-and-noise-reduction

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

因此、我不熟悉 TLV320ADC2101的使用、它现在在没有 miniDSP 的情况下工作正常。

不、我想尝试使用 PurePath 实现一些 DSP。

我的问题是、我的设置是否正确以及我是否正确理解了降噪模块。

1 -块 ADC3x01是不是正确的2倍? (还提供 ADC3x01 4x 作为选项)

2-要使用的正确输入是什么? (有 Dec1xln/Dec2ln/Dec4xln)  

3 -我想将 ADC 设置为96kHz、求平均值、输出频率为48kHz、这样我就可以降低噪声。

我能否在 miniDSP 上执行此操作? 我的设置是否起作用? 延迟第一个采样并将其添加到第二个?  

4 -降噪、因此如果我选择100Hz 的低频和20kHz 的高频、

这意味着低于该频率范围内的阈值的所有值都将衰减、对吧?

编辑:如果我生成并生成代码、我将收到此错误消息:

"分配 miniDSP_A 代码内存失败-资源不足

已检测到 Coef 存储器冲突。

手动解决冲突或使用组件接口概述对话框中的自动接口地址重新分配工具。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我将查看您的问题、并尽快提供我的反馈。  

    此致、  

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    请参阅下面我的评论。  

    1-框架的选择取决于系统中使用的采样率。 对于高达48kHz 的应用、 应使用 ADC3101 4x; 而 ADC3101 2x 用于更高的采样率、即96KHz。  

    2 -抽取选择也遵循适用于框架的相同规则、并且应具有相同的后缀。

    3- ADC 应配置为与系统相同的采样率,否则您可能会发现器件行为有一些变化。 我没有看到采用此实现的应用、因此无法确认器件是否按预期工作。  

    4-正确。

    E- ADC3101的 miniDSP 功能不是很强大、因此无法在更高的采样率下处理高级算法。 您需要移除流程中的某些模块或降低采样率、以减少应用所需的资源。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师