This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:工作温度 应用程序

Guru**** 2551220 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1753-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756859/pcm1753-operation-temp-for-pcm1753

器件型号:PCM1753

大家好、

您能否帮助检查 PCM1753的工作温度规格? 因为我注意到数据表中有关该参数的不同描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    这很奇怪。 让我与我们的系统团队核实一下-但目前应假设绝对最大值正确、并且器件不应在85°C 以上运行 PCM1753-Q1符合更高的温度要求。

    如果您认为这对业务有影响、请随时通过电子邮件(frost@ti.com)与我联系、我们可以尝试找到问题的最根本。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请帮助确定这一点、因为我们正在向客户推广此器件、他们不需要为此项目使用 Q 级。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    您能否向我发送电子邮件(frost@ti.com)、详细了解我有机会转发给我们系统的团队? 如果这是一项主要要求、我们可能会鼓励变革。

    谢谢、
    Paul