请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3110 尊敬的先生:
我们已检查 AIC3110 DRC 有一些问题需要您的帮助、
寄存器:
| Page0 REG68 0x44 (DRC 控制1) | 使能 |
| Page1 REG38 0x26 (左模拟音量到 SPL) | 91. |
| Page1 REG42 0x2A (SPL 驱动器) | 0°C |
| Page0 REG65 0x41 (DAC 左音量控制) | 30 |
| Page0 REG71 0x47 (左蜂鸣器) | 02 |
结果:
当输入为-1dB 时、o/p 将触发 DRC 并稳定至2.1Vrms。
当输入为0dB 时、o/p 将触发 DRC 并稳定至2.2Vrms。
问题:
为什么增加 I/p 电平触发 DRC、但 O/p 电平不同?
我想、一旦触发 DRC、无论输入电平如何、O/p 都应保持相同的电平、不是吗?
谢谢、Ian。