This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:最大持续输出功率@ PVDD=15V、4 Ω 扬声器、THD+N=10%

Guru**** 2459000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756104/tas5720a-q1-maximum-continuous-output-power-pvdd-15v-4-ohm-speaker-thd-n-10

器件型号:TAS5720A-Q1

您好、音频团队、

我的客户正在考虑在汽车应用中将 TAS5720A-Q1用于 AVAS (声学车辆警报系统)。
该团队提出了一些有关 TAS5720A-Q1的问题、如下所示。 请您回复相关的测量数据吗?

最大输出功率@ PVDD=15V、4 Ω 负载、THD+N=10%是多少
  因为 TAS5720A-Q1数据表中的 THD+N=0.1%条件仅如下所示。




2.在  1kHz 正弦输入、4 Ω 负载条件下、您是否有 THD+N 与输出功率@ PVDD=15V 的电气特性图?
  因为 TAS5720A-Q1数据表中包含该图、但 PVDD=12V 的值如下所示。 因此、我的客户想知道@ PVDD=12V 与 PVDD=15V 之间的差异。

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、音频团队、

    另外、请指导如何分别针对开路负载和短路负载配置外部诊断电路。

    此致、
    Dy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DY:
    我们将收集数据、稍后再与您联系。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DY:

    有关负载诊断、请参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../slva824.pdf

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DY:

    我将了解我们是否有任何现有数据来满足您的需求。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速响应。
    我已经向我的客户提供了此应用手册(SLVA820.pdf)、但他们更喜欢使用简单的外部电路进行负载诊断。

    此致、
    Dy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY:

    请查看我对您以下问题的评论。

    A) 最大输出功率@ PVDD=15V、4 Ω 负载、 THD+N=10 %是多少?

    输出功率约为28.73W。  

    以下是测试条件。

    TAS5720A-Q1EVM

    PVDD=15V

    负载= 4 Ω

    1kHz 正弦波

    THD+N = 10%

    LRCLK=48kHz

    MCLK = 6.144MHz

    Bck = 3.072MHz

    b) 您是否有 任何 THD+N 与输出功率间的关系电气特性图@  PVDD=15V 、正弦输入为1kHz、负载为4 Ω

    请参阅以下扫描结果、了解 PVDD = 12V 和 PVDD = 15V。

    以下是测试条件。

    TAS5720A-Q1EVM

    负载= 4 Ω

    1kHz 正弦波

    LRCLK=48kHz

    MCLK = 6.144MHz

    Bck = 3.072MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的努力以及对客户请求的大力支持。
    我将尝试在汽车应用中找到更多并赢得更多音频产品。  

    此致、
    Dy