您好、音频团队、
我的客户正在考虑在汽车应用中将 TAS5720A-Q1用于 AVAS (声学车辆警报系统)。
该团队提出了一些有关 TAS5720A-Q1的问题、如下所示。 请您回复相关的测量数据吗?
最大输出功率@ PVDD=15V、4 Ω 负载、THD+N=10%是多少?
因为 TAS5720A-Q1数据表中的 THD+N=0.1%条件仅如下所示。
2.在 1kHz 正弦输入、4 Ω 负载条件下、您是否有 THD+N 与输出功率@ PVDD=15V 的电气特性图?
因为 TAS5720A-Q1数据表中包含该图、但 PVDD=12V 的值如下所示。 因此、我的客户想知道@ PVDD=12V 与 PVDD=15V 之间的差异。
此致、
Dy