This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5086:信号 BCK 和 LRCK 是否应与信号 MCLK 同步?

Guru**** 2813745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735523/tas5086-should-signals-bck-and-lrck-be-synchronous-with-signal-mclk

器件型号:TAS5086

我有两个板、在第一个板上、BCK 和 LRCK 信号与 MCLK 信号同步、一切都很好、声音也很好。 PWM 信号周期是恒定的、频率= 384.1kHz。
在第二个电路板上、BCK 和 LRCK 信号与 MCLK 信号以及问题的声音不同步:有可闻的咔嗒声和响声。 PWM 信号周期不是恒定的、频率有点浮动。

信号 BCK 和 LRCK 是否应与信号 MCLK 同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valerii、

    是的、他们应该获得最佳结果。 如果您使用自由运行的时钟来提供 MCLK、则可以使用时钟缓冲器 IC 将边沿与其他信号对齐。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两个板、在第一个板上、BCK 和 LRCK 信号与 MCLK 信号同步、一切都很好、声音也很好。 PWM 信号周期是恒定的、频率= 384.1kHz。
    在第二个电路板上、BCK 和 LRCK 信号与 MCLK 信号以及问题的声音不同步:有可闻的咔嗒声和响声。 PWM 信号周期不是恒定的、频率有点浮动。

    两个电路板的寄存器设置相同、信号也相同 LRCK = 48kHz、BCK = 3072kHz、MCLK = 18432kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valerii、

    正如我解释过的、时钟应该是同步的。 这就是您看到的内容。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ОК、Adam、感谢您的回答!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Valerii、

    我看到您拒绝了之前的回答、我还有什么可以帮助您的吗?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我看到还有其他东西可以帮助你吗?
    我是第一次来这里、我对接口的理解不是很好))

    不幸的是、我的 I2S 主器件没有 MCLK 输入(((

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、在这种情况下、您可以使用自由运行的 MCLK 并使用时钟缓冲器 IC 来使边沿与其他信号对齐。