请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5086 我有两个板、在第一个板上、BCK 和 LRCK 信号与 MCLK 信号同步、一切都很好、声音也很好。 PWM 信号周期是恒定的、频率= 384.1kHz。
在第二个电路板上、BCK 和 LRCK 信号与 MCLK 信号以及问题的声音不同步:有可闻的咔嗒声和响声。 PWM 信号周期不是恒定的、频率有点浮动。
信号 BCK 和 LRCK 是否应与信号 MCLK 同步?